结果:找到"专业版 标签 网络名称",相关内容1000条
- 专业版放置的网络标签太长
- 直接放置网络标签,生成的线太长,与之前的相差太大(之前好像是三格)。个人觉得不美观,还影响画原理图。有什么方法改一下这个问题吗?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 网络标签 发帖人:wolala 发帖时间:2023-02-04 10:44:00
- 专业版支持多网络标签功能?
- 一个芯片的引脚支持多功能,就需要连接到不同网络中,但是不支持多网络标签功能吗方法一:点确认的话只能标签二选一,另一个会消失方法二:点放置短接符号,,然后再次放置网络标签,就可以了方法二是可以认为实现多网络标签功能了吗
- 所属专栏: 技术交流 标签: 多网络标签 专业版 发帖人:imuml073 发帖时间:2023-01-19 15:24:00
- GND网络名称变成了VCC
- 发现一个问题,GND网络名称变成了VCC,更新到PCB之后,导致芯片供电都是VCC,本来应该一个是VCC一个是GND为了找规律,把GND标签和芯片断开,只画了一小段线,发现依然被识别成VCC现在工作基本上暂停了,用的是立创专业版在线版
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络名称错误 发帖人:AXITAKA 发帖时间:2023-01-01 21:03:00
- 立创eda原理图网络名称自动变得不一致
- 遇到一个很奇怪的问题,如下图,有一个网络名称会自动的变成另一个毫不相干的网络名称。并且这两个网络能够确定是没有任何相连的。只是从不同的复用模块里同步过来的。在这种情况下更新PCB就会出现PCB里的网络错乱。这两个网络没有联系,是两个独立的复用模块,模块内的名称也不重复。之前也遇到过类似的,但是不知道怎么弄,就把引脚删除,或者不用复用模块,重新画一个一模一样的图,但是太麻烦了。没有找到原因,从社区里看到有同学遇到了相同的问题,https://club.szlcsc.com/article/details_61456_1_2.html#floor_2不知道这位同学后来是怎么解决的?有立创eda的...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络名称不对 网络名称错乱 发帖人:AXITAKA 发帖时间:2023-01-01 00:39:00
- 专业版EDA网络标签长腿了
- 专业版EDA网络标签有问题吧我画好一个图,全部框选拖拽几下,就散架到处跑难度原理图画好就不能挪位置了???拖拽前拖拽以后
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版EDA 网络标签 发帖人:adsio 发帖时间:2022-09-28 09:11:00
- 关于专业版网络名的自动生成问题
- 想问一下专业版网络名的自动命名风格以后会变更吗?还是说一直沿用了。现在的这种方式看上去很不适应,就是很不直观,不像AD,Allegro那样,采用类似元件加编号的方式,这样看着要直观些。下面是专业版的网络名风格:AD网络名风格:
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版,网络名 发帖人:悠悠三千在 发帖时间:2022-09-26 09:28:00
- EDA专业版,网络标签功能不好用
- 上面的网络标签工具:1、在输入名称之后,不能按回车键进入放置状态,只能点击“放置”按钮,会影响效率;2、输入字符之后,相似的名称会下拉显示,但是不能用上、下方向键选择,只能用鼠标点击,影响效率;3、“开始数字”栏默认会填有数字,建议打开默认没有数字,有需要自己填写;现在都得自己删除掉,删除的概率,比填写的概率更大。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 标签 专业版 发帖人:专业打酱油 发帖时间:2021-12-30 09:06:00
- 专业版,没有标准版的标签功能,定义网络名称效率太低
- 这里的网络名称,序号是连续的,但专业版里,没有标准版中标签功能(标签名称序号自动加1),对网络名称的定义,只能点击导线,再单独添加名称,效率降低了很多,请问有没有其它方法来定义网络名称?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 标签 网络名称 发帖人:Irox 发帖时间:2021-10-11 17:48:00
- 关于专业版网络名的问题
- 1.如果为一条线添加两个网络名?2.目前增加网络名的操作很麻烦,鼠标选中->鼠标移到右边点名称的文本框->写名称,网络多的时候很费时间,能否直接双击导线直接跳出文本框填写?(类似修改网络名的操作)3.批量修改网络名的功能默认是从左到右,从上到下,对于引脚是从右到左,从下到上,或者顺时针或者逆时针排列的,只能一个个改,对于并行通信的元件十分痛苦.能否增加按选择顺序排列的选项?4.目前的批量选择模式是完全包含在选择框中的选中,能否增加类似kicad的任何一部分包含在选择框中的选中?这个特性配合3,会大大提高效率另外,能否说明一下专业版中去掉网络标签功能的原因?---PS:我发现问题4...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 网络名 发帖人:windwolf 发帖时间:2021-07-17 13:06:00
- 专业版个人器件名称重复问题
- 请教大家个问题,一个器件如果有多个封装使用同一名称会有重名问题,要如何解决?比如1K电阻,有0806,0402两种封装,使用1K命名,会有重名问题,如果不使用1K,原理图上的值又每次都需要修改。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 器件 名称重复 发帖人:西门技师 发帖时间:2021-05-21 18:12:00
返回